结果:找到"物联网 串口屏 串口通信 热水器",相关内容1000条
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于充电桩的解决方案
- 据数据显示,全球新能源汽车销量正大幅度增长,全球汽车电动化渗透率也由0.8%增长到7.74%,这不仅意味着汽车产业电动化浪潮的来临,也证实了我国新能源汽车行业正处于高速发展状态。随着电动汽车销售量与保有量的迅速增长,充电需求也持续攀升,在新基建政策的加持下,充电桩建设步入正轨并重回高速发展期。充电是新能源汽车补能的主流方式,也是构成新能源车产业的重要一环,充电问题被认为是解决电动汽车推广的“最后一公里”问题,对于推广发展新能源车来说,解决充电桩覆盖面问题是至关重要的。充电桩行业在大量充电需求的推动下完成了转型,各企业应在充电桩建设方面更多衡量终端用户体验感,就目前来说,充电桩行业门槛较低,产...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 充电桩 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-23 11:02:00
- 2.1寸旋钮屏应用于智能马桶方案分享
- 近几年随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及,智能马桶的市场规模正在逐步扩大,但我国智能马桶起步较晚,相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率,中国家庭对于智能马桶的认知程度还不是很高,市场渗透率低,但市场容量巨大。一方面,中国的新消费人群已经逐渐成为消费的主力军,他们对新鲜事物的接受能力强,有较强的好奇心、探索心,对于智能马桶行业来说具有不可忽视的推动力量;另一方面,我国人口老龄化加剧,智能马桶省事便捷的操作与健康智能的产品功能给老人群体带去更舒适的体验,极大改善老年人的卫生问题,释放产品更多的需求空间。未来智能马桶应朝着趋于人性化的方向发展,更多的基于用户体验...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 智能马桶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-14 16:13:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏应用于空气炸锅
- 近几年来,随着居民消费能力的提升,空气炸锅、早餐机、煮蛋机等精致小巧的厨房小家电产品逐渐受到市场的欢迎。再加上疫情的影响,人们居家时间大幅增加,不少消费者线上购入厨房小家电来烹饪美食佳肴,并且热衷于在社交平台上分享厨艺成果,无形之中带动着市场需求的增长。在全民倡导低脂低油健康饮食的环境下,空气炸锅因无需油炸即可达到酥脆口感的特性恰逢其时地满足了人们的需求。空气炸锅将热空气作为加热介质,经过空气炸锅处理后的食物,低脂肪低油烟,并且在操作上的简捷便利更是受到不少年轻消费群体的青睐。未来厨电产品的健康、智能模块和功能标配化,将成为产业升级和消费升级的趋势。产品应着眼于消费升级、科技创新和品质提升,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 空气炸锅 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-29 11:05:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于智能炒菜机方案分享
- 现代人追求高效品质生活的美好愿望以及社会科技的不断发展持续推动着一种新兴经济形态的出现,即懒人经济。懒人经济的崛起也成为智能家电行业新的增长引擎,自动炒菜机便是这一经济形态下的产物。对于很多居住于快节奏生活的一二线城市人来说,在辛苦工作一整天之余,还要消耗一到两个小时的时间来做饭,无疑是一件痛苦的事情,他们更愿意采取点外卖或者吃自热食品的方式来解决一顿晚餐。这样的方式虽然方便快捷,但在食材安全、卫生情况等问题上却令人担忧。自动炒菜机的出现不仅迎合了消费者追求高效品质生活的需求,更是解决了食材卫生、安全的健康难题,让没有时间烹饪的人们也可以安心享受健康的饭菜。随着人们消费能力不断上升,消费需求...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 串口屏 炒菜机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-15 10:42:00
- 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏助力破壁机智能升级
- 在消费升级的大背景下,人们对品质生活的需求日益增长,豆浆机、搅拌机、榨汁机等小型家用厨电逐渐进入消费者视野。然而由于豆浆机与榨汁机产品功能单一,消费者购入后最终大部分闲置家中,使用频次较低,市场规模增长也不尽人意。集多种功能为一身的破壁机功能强大,一台破壁机具备榨豆浆、榨果蔬汁、搅拌粉碎、熬粥、制汤、研磨等多种功能,所以在功能的使用上,破壁机一机多用,化繁为简,既符合当下年轻一代消费人群快节奏的生活,又能解决大多数城市居住空间受限的弊端;既能提高人们生活品质,又满足了养生、健康等需求。如此看来,破壁机的市场发展空间充足,打造差异化是提高产品市场竞争力的关键点,为此启明智显带来了2.1寸旋钮屏...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 物联网 串口通信 串口屏 破壁机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 16:51:00
- 3.5寸串口屏在红酒柜上的应用方案
- 近几年来,在消费大升级的背景下,在人们对健康品质生活追求的驱动下,一大批家电产品迅猛发展,纷纷想要在这片经济浪潮中占有一席之地。酒柜作为家电产品中相对高端的品类,也毫不例外地成为了人们消费能力提升的受益者。随着各种酒文化愈发普及,酒柜的市场需求量也在迅猛增长,生活水平的改善及中产人群的扩张,不仅推动了非刚性需求的高端家电购买意愿,同时也对高端家电的技术、容积等要素提出了更高的要求,人们的消费观念在朝着更理性化的方向升级,对高端家电需求并非只是单纯对高价格的追求,而是对家电本身的品质以及购买和使用过程中的体验的追求。对于自生产以来就被定位为高端产品的酒柜来说,未来的发展离不开高端消费人群的推动...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 酒柜 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 15:17:00
- 启明智显|2.8寸串口屏应用于智能饮水机方案分享
- 随着物联网技术的快速发展,各行各业各产品竞相智能化,产品的更新迭代速度也在日益增长。然而在日常生活中可见的饮水机产品大部分仍趋向传统,智能饮水机市场渗透率较低,但其实智能饮水机相对于传统饮水机来说,无论在性能还是外观上都有较大的优势:首先,智能饮水机的杀菌消毒功能可以很好地解决纯净水二次污染的问题,保证水质的清洁度,而传统饮水机由于发展初期技术的局限性,往往忽视了饮用水中微生物的安全性,不具备杀菌消毒的功能,因此二次污染率较高,长期使用这种饮水机势必会因细菌超标造成消化系统疾病;其次,智能饮水机能够活化水,解决纯净水老化的问题;再次,智能饮水机具有传统饮水机没有的自清洁功能,能够让用户在使用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 饮水机 物联网 WIFI通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-02 11:40:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
返回